ノード
ノードは、プロジェクト内の任意のオブジェクト、オブジェクトタイプ、変数、変数タイプ、カスタム データタイプ、またはメソッドです。プロジェクト内のノードは、情報モデルに編成されます。
FactoryTalk Optix
のノードは、さまざまなデータタイプとノード間の関係を、OPC UA 仕様に準拠した標準化された方法で表します。FactoryTalk Optix
を使用すると、プロジェクト内のデータへのアクセス、視覚化、および操作が可能になり、異なるコンポーネント、デバイス、およびアプリケーション間の相互運用が可能になります。たとえば、次のような複雑なシナリオで FactoryTalk Optix
を使用できます。- 他のFactoryTalk Optix アプリケーションのプロジェクトノードの読み取りと書き込み
- OPC UAに準拠したサードパーティアプリケーションを使用したプロジェクトノードの読み取りと書き込み
- OPC UA Alarms and Events(A&E) プロトコルを使用して、他のアプリケーションでアラームとイベントを生成および使用します
- NetLogic(C#) または外部 OPC UA クライアントでプロジェクトを操作
プロジェクトノードには、さまざまなプロパティがあります。最も一般的なプロパティは次のとおりです。
プロパティ | 説明 |
---|---|
NodeId | アドレス スペース内のノードの固有 ID |
BrowseName | FactoryTalk Optix Studio に表示されるノードのフレンドリ |
DisplayName | ノードのローカライズされた名前 |
説明 | ノードのローカライズされたテキスト説明 |
ヒント:
OPC UA の詳細については、「OPC UA」を参照してください。
ご質問やご意見