Visual Studio Code で NetLogicをローカルでデバッグする

Visual Studio Code®
を使用して、デザイン時およびランタイム NetLogic でローカルプロジェクトをデバッグします。
前提条件
  1. Visual Studio Code を使用して NetLogic をローカルでデバッグするには
  2. メイン ツールバーから
    [.NET ソリューションを開く]
    を選択します。
    Visual Studio Code
    が開きます。
  3. いずれか:
    • ランタイム NetLogic をデバッグします。
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      を実行し、
      Visual Studio Code
      [Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)]
      を選択します。「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
    • デザイン時 NetLogic をデバッグします。
      Visual Studio Code
      で、
      [Attach to FTOptixStudio (NetSolution)]
      を選択し、デザイン時の NetLogic を実行します。「デザイン時に NetLogic を実行する」を参照してください。
  4. デバッグ プロセスを停止し、コードを編集して、手順を繰り返します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal