非同期タスクでメソッドを呼び出す
非同期タスクでパラメーターを使用してメソッドを呼び出すことができます。
構文の例
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
ご質問やご意見