Edge App Broker をプロジェクトに追加する

次の項目がシステムにインストールされていることを確認します。
  • Edge App Broker
  • エッジアプリケーション
ヒント: Edge App Broker と Edge アプリケーションを入手するには、Rockwell Automation の担当者にお問い合わせください。
  1. プロジェクトで、最上位ノードを右クリックし、
    [新規]
    [EdgeApplications]
    を選択します。
  2. [EdgeApplications]
    フォルダーを右クリックし、
    [Edge App Broker]
    を選択します。
  3. で、Edge App Broker アドオンを構成します。
    使用可能な Edge App Broker アプリケーションは、システムに何がインストールされているかによって異なります。
  4. ブローカーで使用できるようにするモデルを選択します。
    1. で、
      Add
      を選択します。
    2. (オプション) モデルの名前を変更します。
    3. モデルの横にある
      [ダイナミックリンクの追加]
      を選択します。
    4. メニューから、使用するフォルダーを選択します。
      モデルには
      [モデル]
      フォルダーの内容を使用することをお勧めします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal