IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
第 1 引数で渡された値を、呼び出し元の変数に書き込みます。第 2 引数のオプションの引数は、タイムアウト期間を設定します。
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
引数
- value(UAValue)
- 書き込む値。
- timeoutMilliseconds(double)
- API が例外をスローするまでのタイムアウト期間 (ミリ秒単位)。ヒント: 指定しない場合、引数の既定値は30000(30 秒) です。
例
次の例では、
Speed
変数に値42
が書き込まれています。var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
ご質問やご意見