InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)
プロジェクト
LocalizationDictionary
に新しいキーを追加し、その名前は第 1 引数のプロパティ TextId
の値に対応します。LocaleId
と Text
のプロパティも含まれている場合、翻訳された文字列も追加されます。第 2 引数はオプションで、キーの追加先の LocalizationDictionary
を示します。
重要:
プロジェクトに複数の
LocalizationDictionary
が含まれる場合は、第 2 引数を指定する必要があります。void AddTranslation(LocalizedTextlocalizedText, IUAVariablelocalizationDictionary);
引数
- localizedText(LocalizedText)
- キーを識別するプロパティと、追加する翻訳された文字列を持つ C# オブジェクト。
- localizationDictionary(IUAVariable)
- LocalizationDictionaryを表す C# オブジェクト。
例
次の例は、
NewKey
キーと New translation
文字列を en-US
ロケールに追加する API です。var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
ご質問やご意見