ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
ResourceURI
タイプの C# オブジェクトで URIType
を ProjectRelative
とし、ProjectFiles
フォルダーにあるファイルへの相対パスを含むオブジェクトを返します。static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
引数
- path(string)
- ProjectFilesフォルダーに対するファイルの相対パス。
戻り値
- ResourceURI
- 引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。
例
次の例は、
Text1.txt
相対パスを含むResourceURI
タイプの C# projectRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。このオブジェクトは、.NET WriteAllText
API の引数として使用され、Text1.txt
テキストファイルを ProjectFiles
フォルダー内に作成します。var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
ご質問やご意見