ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
ファイルへの絶対パスを含む
ResourceURI
タイプの URIType
が AbsoluteFilePath
の C# オブジェクトを返します。static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
引数
- path(string)
- ファイルへの絶対パス。
戻り値
- ResourceURI
- 引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。
例
次の例は、相対パス
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
を含む ResourceURI
タイプの C# applicationRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
ご質問やご意見