ターゲットデバイスを複製する
ターゲットデバイスを複製して、別の同様のターゲットデバイスを構成します。
- メインツールバーのの横で、ターゲットのドロップダウンメニューを選択します。[実行]
- (オプション)[ターゲットデバイスの設定]で、アクティブなリモート ターゲットデバイスのみを表示するには、[アクティブなリモート デバイス]を切り替えます。ヒント:[更新]を選択して、リモート ターゲットデバイスを更新します。
- ターゲットデバイスを選択します。
- を選択します。[複製]
複製されたターゲットデバイスのプロパティを構成します。
duplicate
ご質問やご意見