リモートプロジェクトリストを同期する
FactoryTalk Optix
にサインインして、異なる FactoryTalk Optix Studio
インスタンス間で使用可能なリモート プロジェクト リストを同期します。- ツールバーの右側で、[サインイン]を選択します。
- [ようこそ]では、次のいずれかを行います。
- [MyRockwell] でサインインし、FactoryTalk Hub[メール]と[パスワード]でサインインします。
- [SSO] でサインインし、SSO 資格情報でサインインします。
リモート プロジェクトを開きます。「プロジェクトを開く」を参照してください。
ご質問やご意見