ロールを追加する
ロールは、システム内のユーザーの責任を決定します。たとえば、システムにはエンジニアリングと監督の役割がある場合があります。
- メイン ツールバーでを選択して、次に[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページの[ロール]で、[追加]を選択します。
- [ロールの追加]の[名前]に、ロールの名前を入力します。
- (オプション) ユーザーが作成されたら、[ロールにユーザーを割り当てる]で、ロールに割り当てるユーザーを選択します。
- (オプション) グループが作成されたら、[ロールにグループを割り当てる]で、ロールに割り当てるグループを選択します。
- [追加]を選択します。ヒント:[プロジェクトビュー]でロールを作成するには、[セキュリティ]で[ロール]を右クリックし、 を選択します。
新しいロールが [ダッシュボード] ページと
[プロジェクトビュー]
に表示されます。role
ご質問やご意見