グループを追加する
グループは、システム組織成を決定します。たとえば、システムに充填グループと梱包グループがあるとします。
- メイン ツールバーでを選択して、次に[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページの[グループ]で、[追加]を選択します。
- [グループの追加]の[名前]に、グループの名前を入力します。
- (オプション) ユーザーが作成されたら、[ユーザーをグループに割り当てる]で、グループに割り当てるユーザーを選択します。
- (オプション) ロールが作成されたら、[グループにロールを割り当てる]で、グループに割り当てるロールを選択します。
- [追加]を選択します。ヒント:[プロジェクトビュー]でグループを作成するには、[セキュリティ]で[グループ]を右クリックしてグループを追加するか、グループを選択してサブグループを追加し、 を選択します。
新しいグループがダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
に表示されます。group
ご質問やご意見