文字列フォーマッターで翻訳されたテキストを使用する

翻訳キーへの参照を作成して、ランタイムにセッション ロケールに従って関連する翻訳済みテキストをキーが使用するようにします。変換キーは、翻訳辞書内の特定の翻訳への参照です。
  1. [形式]
    プロパティで、キーに存在する文字を入力します。入力した文字を含むキーが表示されます。
  2. キーを選択し、
    [Enter]
    キーを押します。
キーのテキストに「{0}」などの文字列フォーマッター ソースのプレースホルダーが含まれている場合は、相対プロパティが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal