ローカライゼーション辞書を作成する

ローカライゼーション辞書を作成して、ユーザーの所在地の言語でアプリケーション コンテンツを表示します。ローカライゼーション辞書には、さまざまな言語に翻訳されたすべての文字列が含まれています。その後、デザイン時とランタイムの両方でアプリケーションに表示する言語を選択できます。
注: プロジェクトにローカライゼーション辞書が存在する場合、
[LocalizedText]
データタイプを持つすべての変数に影響します。値データタイプが
[LocalizedText]
の変数に値を入力すると、入力したキーと一致する可能性のある候補を含む提案ボックスが表示されます。候補を選択して [ENTER] キーで確認するか、[ESC] キーを押して候補ボックスを閉じ、[ENTER] キーを押して入力したテキストをそのまま挿入できます。
標準テンプレートを使用して
FactoryTalk Optix Studio
でプロジェクトを作成した場合、
[翻訳]
フォルダーにはデフォルトでローカライゼーション辞書が含まれます。
  • [プロジェクトビュー]
    [翻訳]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ローカライゼーション辞書]
    を選択します。
[ローカライゼーション辞書#]
[翻訳]
フォルダーに表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal