ローカライゼーション辞書にロケール言語を追加する
ロケール言語をローカライゼーション辞書に追加して、ランタイムにアプリケーションに表示される言語を変更できるようにします。
- [プロジェクトビュー]で、[翻訳]を展開し、ローカライゼーション辞書をダブルクリックします。
- ローカライゼーション辞書の[翻訳テーブル]ビューで、[ロケールの追加]を選択します。
- [新規ロケールの選択]で、ロケール言語を選択し、を選択します。
- [新規ロケールが追加されました]で、表示されるオブジェクトにロケールを追加するには、[はい]を選択します。
ロケールの新しい列が表示されます。
add language
ご質問やご意見