システム オブジェクトを作成する
[システム]
オブジェクトを使用して、ユーザーは FTOptixApplication
の日時、デバイス、表示、アプリケーション設定などの特定のシステム変数を表示および構成できます。プロジェクトごとに 1 つの
[システム]
オブジェクトを作成します。- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。[システム1]が[プロジェクトビュー]に表示されます。
system
system object
ご質問やご意見