アプリケーションを再起動するためのボタンを作成する
ウィジェットからの日時の変更を有効化するには、
FTOptixApplication
を再起動する必要があります。FTOptixApplication
を再起動するためのボタンを作成します。- [プロジェクトビュー]で 、ボタンを含むフォルダーを右クリックし、 を選択します。[ボタン# (type)]が[プロジェクトビュー]に表示されます。
- [ボタン# (type)]がを選択した状態で、[イベント]における[プロパティ]で、FTOptixApplicationを再起動する][MouseClick イベント]などのイベントの横にある[新規メソッドの追加]を選択します。
- [コアコマンド]を展開し、[再起動]を選択し、[選択]を選択します。
restart
restart application
ご質問やご意見