レポートオブジェクト

[レポート]
オブジェクトには、PDF 出力のすべてのページに適用されるグローバル プロパティが含まれています。各
[レポート]
オブジェクトには、特定のコンポーネントが含まれています。
レポートコンポーネント
コンポーネント
説明
ヘッダー
PDF のヘッダーの高さとコンテンツを指定します。通常、ヘッダーには、ロゴ、連絡先情報、ページ番号などの印刷リファレンス、レポートが生成された日時などが含まれます。
セクション
レポートのコンテンツを設定します。セクションには次の内容が含まれます:
  • [パネルセクション]
    。これは次のコンテナです:
    • ラベル、画像、パネル、長方形などの静的な値
    • コントローラ変数値などの動的値や、リアル タイムに収集されるアラーム イベントの値
    • グラフィックオブジェクト
  • [データグリッドセクション]
    。データベースから読み取られ、アプリケーション内のデータから選択されたデータがテーブル形式で表されます。
  • [改ページ]
    。レポートセクション間に改ページを導入します。
フッター
PDF のフッターの高さとコンテンツを指定します。通常、フッターには、ロゴ、連絡先情報、ページ番号、レポートなどが生成された日時が含まれます。
レポートコンポーネントの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal