アップグレードしたプロジェクトをトラブルシューティングする
アップグレードされたプロジェクトで問題が発生した場合は、次のガイドラインを考慮してください。
1.6.0 以降にアップグレードされたプロジェクト
1.6.0 より前のプロジェクトを 1.6.0 以降にアップグレードする場合は、サポートされていない古いプロパティを NetLogics の新しいプロパティに置き換えてください。
古いプロパティ | 新しいプロパティ |
---|---|
uint[] ParentArrayIndex | ElementAccess ParentElementAccess |
IUAVariable ParentArrayIndexVariable | IUAVariable ParentElementAccessVariable |
次の例を検討します。
[ExportMethod] public void ChangeParentScalarIndex() { IUAVariable arrayVar = Project.Current.GetVariable("Model/ArrayVar"); DynamicLink myDynamicLink = arrayVar.Children.Get<DynamicLink>("DynamicLink"); //-------------------- 1.4.X IMPLEMENTATION -------------------- //Accessing parent array index in FactoryTalk Optix version lower than 1.6.0. //You can use monodimensional and multidimensional arrays. uint[] myArrayIndex = { 3 }; myDynamicLink.ParentArrayIndex = myArrayIndex; //You can only use the `ParentScalarIndex` property with a monodimensional array. //The following simplifies the access to the parent array index with a scalar value. //The following implementation is equivalent to the previous implementation. myDynamicLink.ParentScalarIndex = 3; //------------------------------------------------------------ //-------------------- 1.6.X IMPLEMENTATION -------------------- //Accessing parent array index in FactoryTalk Optix version 1.6.0 and higher. //Create an `ElementAccess` wrapper structure that exposes `ArrayIndexes` and `FieldIndexes`. //Use `ArrayIndexes` for arrays; Use `FieldIndexes` for structures. //Manage the access to an array or structure with `ParentElementAccess`. ElementAccess myElementAccessStructure = new ElementAccess(myArrayIndex); myDynamicLink.ParentElementAccess = myElementAccessStructure; //------------------------------------------------------------ }
ヒント:
スクリプトまたはウィジェット内の廃止されたプロパティに関するエラーがアップグレードレポートに表示される場合は、影響を受けるスクリプトまたはウィジェットをプロジェクトから削除し、スクリプトまたはウィジェットを再度追加します。詳細については、「ライブラリ」を参照してください。
troubleshooting
struct
upgrade
projects
uint[] ParentArrayIndex
IUAVariable ParentArrayIndexVariable
ElementAccess ParentElementAccess
IUAVariable ParentElementAccessVariable
ご質問やご意見