フォルダーを作成する
プロジェクト内にノードを格納するフォルダーを作成します。
任意のフォルダーの複数のバージョンを作成できます。フォルダーを作成すると、フォルダーには自動的にコンテキストメニューが表示され、右クリックしてそのフォルダー カテゴリに固有のアイテムを作成できます。各フォルダー カテゴリ の前にはアイコンがあります。
- [プロジェクトビュー]で、以下のいずれかを作成します。
- [フォルダー]。フォルダーを含むノードを右クリックし、 を選択します。
- [カテゴリーフォルダー]。プロジェクトレベルのノードを右クリックし、[新規]を選択して、フォルダーのカテゴリを選択します。
[フォルダー#]
が [プロジェクトビュー]
に表示されます。folder
ご質問やご意見