列挙を作成する
エディターで列挙オブジェクトを作成し、列挙メンバーを定義します。
- 列挙を含むノードを右クリックし、を選択します。
- [列挙]を選択し、[選択]を選択します。[列挙がノードの下に表示されます。#]
- [プロジェクトビュー]で、[列挙をダブルクリックします。#]エディターに列挙エディターが表示されます。
- エディターで、列挙メンバーを管理します。
- メンバーを追加するには、を選択して、次を完了させます。
- [値]。列挙メンバー値。通常、値は連続した整数です。
- [表示名]。列挙メンバーの名前。
- [説明]。列挙メンバーに関する追加情報。
- [値]、[表示名]、または[説明]を編集するには、対応するセルをダブルクリックし、新しい値を入力します。
- メンバーを削除するには、対応する行のセルを選択し、を選択します。[削除]
- (オプション)[プロパティ]で、を選択し、[表示名]を選択して、表示名を入力します。
- (オプション)[プロパティ]で、を選択し、[説明]を選択して、説明を入力します。
enumeration
ご質問やご意見