カスタムペイロードを構成する

  1. [プロジェクトビュー] で、変更する MQTT 公開者を選択します。
  2. プロパティの
    [ペイロードフォーマッター]
    で、次の操作を行います。
    1. [PF が有効]
      [真]
      に設定します。
      ペイロードフォーマッターが有効です。
    2. [PF ヘッダー]
      の横のダイナミックリンクを選択します。
    3. 新しいウィンドウの
      [詳細設定]
      タブで、ヘッダー文字列形式を定義し、
      [作成]
      を選択します。
    4. [PF 記録]
      の横のダイナミックリンクを選択します。
    5. 新しいウィンドウの
      [詳細設定]
      タブで、レコード文字列形式を定義し、
      [作成]
      を選択します。
      ヒント: レコードがない場合は、
      [PF 記録]
      を空白のままにしておくことができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal