FactoryTalk Remote Access からデバイスへのリモート接続を承認する

パネル モードで、
FactoryTalk Remote Access
アプリケーションで
[リモートアクセスの承認]
が有効になっている場合、デバイスにリモート接続しようとしている
FactoryTalk Remote Access
ユーザーからリクエストを受け取ることがあります。その後、リモート デバイスへの接続要求を承認または拒否する必要があります。
  1. デバイスで、
    FactoryTalk Remote Access
    ウィジェットの画面を開きます。
    スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、
    [設定]
    を選択し、
    [FT Remote Access]
    を選択します
  2. ウィジェットの
    接続
    には、デバイスで実行されている
    FT Remote Access Runtime バージョン
    が表示されます。
    FT Remote Access ウィジェットの下部に、要求を承認または拒否するメッセージが表示されます。
  3. FactoryTalk Remote Access
    ユーザーにリモート デバイスへの接続を許可するには、
    [はい]
    を選択して接続を承認するか、
    [いいえ]
    を選択して要求を拒否します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal