長方形または正方形を描画する
[長方形]
ツールを使用して、長方形または正方形を描画します。- [プロジェクトビュー]で、コンテナをダブルクリックしてオブジェクトを含めます。
- エディターのツールバーで、[長方形]を選択します。
- エディターで、正方形または長方形が始まる位置に十字線を配置します。
- ドラッグして、長方形または正方形を描画します。
オブジェクトがエディターと
[プロジェクトビュー]
に表示されます。rectangle
square
ご質問やご意見