ポリラインまたはポリゴンを描画する
[ポリライン]
ツールを使用して、ポリラインまたはポリゴンを描画します。- [プロジェクトビュー]で、コンテナをダブルクリックしてオブジェクトを含めます。
- エディターツールバーで[ポリライン]を選択します。
- エディターで、ポリラインまたはポリゴンの始点に十字線を配置します。
- 図形を描画します。
- [ポリライン]。画面上の点を選択します。[を押して図形の描画を終了します。Esc]
- [ポリゴン]。画面上で点を選択し、最初の点を選択してポリゴンを閉じます。最後のラインを最初のラインとつなげたくない場合は、最後のラインを配置するときに[を押したままにします。Ctrl]ヒント: ポリラインまたはポリゴンの形状を変更するには、セグメントのサイズ変更ハンドルを選択してドラッグします。
オブジェクトがエディターと
[プロジェクトビュー]
に表示されます。polyline
polygon
ご質問やご意見