ヒストグラムチャートを構成する
[ヒストグラムチャート]
オブジェクトを構成して、プロジェクト ノードまたはデータベースからデータを取得します。- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、次のいずれかを行います。
- [モデル]プロパティとプロジェクト ノードの間にダイナミックリンクを作成します。これにより、すべての直接の子ノードの属性またはプロパティの値が取得されます。たとえば、データを含むオブジェクトを含む[モデル]フォルダーを選択します。詳細については、「プロジェクト ノード」を参照してください。
- [モデル]プロパティとデータベースオブジェクトの間にダイナミックリンクを作成します。これにより、データベーステーブルに含まれるデータが取得されます。たとえば、埋み込み、ODBC、または InfluxDB データベースオブジェクトを選択します。詳細については、「データベース」を参照してください。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。 - (オプション)[ItemKind]を設定して、オブジェクトに表示する項目の種類を指定します。ヒント:[ItemKind]プロパティは、子ノード間で認識されるオブジェクトタイプまたは変数タイプで自動的に設定されます。たとえば、[Motor]オブジェクトタイプの複数のインスタンスを含むフォルダーノードに基づくモデルの場合、[ItemKind]には自動的に[Motor]タイプへのリファレンスが設定されます。この場合、表示される値は、異なるインスタンス ([Motor1]、[Motor2]、[Motor3]など) の属性またはプロパティです。
- (オプション)[クエリ]に、標準 SQL クエリを入力して、[モデル]で指定したデータベースまたはプロジェクト ノードから取得した項目をフィルタリングします。詳細については、「SQL クエリ」を参照してください。例:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- [ラベル]と[@BrowseName]などの変数引数との間にダイナミックリンクを作成することにより、チャートラベルを構成します。
- (オプション)[値]で、関連するプロパティ値間のダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
histogram chart
ご質問やご意見