グラフィックオブジェクトを有効化または無効化する
オブジェクトを有効化または無効化します。ランタイムに、ユーザーは有効なオブジェクトを操作できます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、有効化するオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の[有効]で、次のいずれかを選択します。
- [真]。このオブジェクトを使用すると、ランタイムにユーザーはインタラクションができます。
- [偽]。オブジェクトは、ランタイムにユーザーのインタラクションを禁止します。
enable
disable
ご質問やご意見