グラフィックオブジェクトのプロパティを編集する
オブジェクトのプロパティを変更すると、名前、オブジェクト固有のプロパティ、ランタイム時の外観や動作が変更されます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、編集するオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で、プロパティの値を編集します。ヒント: オブジェクトに対して表示されるプロパティは、選択したオブジェクトによって異なります。「共通プロパティ」を参照してください。
(オプション)
[イベント]
で、イベントが発生したときに実行するメソッドを追加します。「既存のイベントにメソッドを追加する」を参照してください。
ヒント:
ゲージ オブジェクトには、
[値]
カテゴリと [ゲージ]
カテゴリが含まれます。ゲージの [最小値]
と [最大値]
プロパティが継続的かつ迅速に変更されると、変更のたびにゲージを再描画する必要があるため、ランタイム アプリケーションのパフォーマンスに影響が出ます。property
ご質問やご意見