グラフィックオブジェクトを複製する
オブジェクトをコピーして貼り付け、そのオブジェクトの構成を複製します。オブジェクトを複製すると、一貫性が保たれ、オブジェクト作成時の時間が短縮されます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、複製するオブジェクトを右クリックし、[コピー]を選択します。ヒント: オブジェクトを選択してを押すこともできます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、複製するオブジェクトを含むオブジェクトを右クリックし、[貼り付け]を選択します。ヒント: 複製するオブジェクトを含むオブジェクトを選択してを押すこともできます。
duplicate
ご質問やご意見