オブジェクトを移動する
エディターでオブジェクトを移動して、ランタイムに表示されるとおりにオブジェクトを配置します。コンテナ内のすべてのオブジェクトは、コンテナとともに移動します。
- オブジェクトを移動するには
- エディターで、オブジェクトを選択してドラッグします。
- [プロジェクトビュー]でオブジェクトを選択し、[プロパティ]で以下を変更します。
- [水平方向の配置]。オブジェクトと X 軸の間のスペースの値を入力します。
- 垂直方向の配置。オブジェクトと Y 軸の間のスペースの値を入力します。
ヒント:[プロジェクトビュー]でのオブジェクトの位置によって、同じコンテナ内の他のオブジェクトと比較した Z 軸上のオブジェクトの順序が決まります。ツリーの下位にあるオブジェクトは、Z 軸上の順序で上位に表示されます。
move
alignment
ご質問やご意見