FTP 経由の定期的なファイル転送を構成する
PeriodicActionLogix
と FTPClientLogic
を組み合わせて、定期的かつ非インタラクティブに、ファイルやフォルダーのアップロードおよびダウンロードを自動化します。この FTP サーバー構成を使用して、デバイス間のファイルおよびフォルダーの転送を自動化できます。- フォルダーC:/FtpServerを作成し、そのフォルダー内にファイルmyDocument.txtを作成します。
- FTP サーバーの開始フォルダーとしてC:/FtpServerを設定します。
- FTP サーバーを開始します。
- [テンプレートライブラリ]に存在する FTP サーバーを使用するには、「FTP サーバーの構成」を参照し、FTPClientLogicスクリプトで FTP サーバーへの接続パラメーターを構成します。転送するファイルとフォルダーは、FileTransferDownloadとFileTransferUploadを使用して構成済みです。プロジェクト内のページには、次のものが含まれます:
- [FTP クライアント 構成]。FTP クライアントの構成パラメーターを変更できます。OverwriteExistingItemsスイッチは、既存のファイルを上書きする必要があるかどうかを定義します。
- [ファイルの転送]。ConnectFTPClientとDisconnectFTPClientメソッドを使用して FTP クライアントに接続および切断するメソッドと、DownloadItemとUploadItemメソッドを使用してダウンロードおよびアップロードするメソッドを示します。
- [定期的なバックアップ方法]。PeriodicActionLogicスクリプトを使用して、特定のファイルの定期的なダウンロードを有効化することができます。このスクリプトは、Periodを 30 秒に設定し、Actionを[DownloadItem]に設定するように構成されています。「ダウンロードの例」を参照してください。
file transfer
backup
ご質問やご意見