SELECT 句

SELECT
ステートメントは
ALL
DISTINCT
セット量指定子をサポートしています。
CASE
WHEN
式は使用できません。
  • FROM
    ヒント:
    FROM
    述語と
    IN
    述語にサブクエリを使用することができます。
    この
    FROM
    句は必須で、他の句はオプションです。
    句は、次の順序にする必要があります。
    FROM
    WHERE
    GROUP
    HAVING
    ORDER
    LIMIT
  • JOIN
  • AS
    ヒント: テーブルと列のエイリアスは、通常の識別子と区切られた識別子をサポートします。
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • 以下を含む関数の設定:
    COUNT
    MAX
    MIN
    AVG
    SUM
  • HAVING
  • LIMIT
    ヒント:
    LIMIT OFFSET
    バリアントを使用して、記録数を制限します。オフセットはオプションで、デフォルト値は
    0
    です。
    たとえば、
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    記録番号 10 から始まる 1,000 件の記録を返します。

以下は
SELECT
句の例です。
SELECT * FROM Table1
SELECT *, Timestamp AS T FROM Table1
SELECT Column1 FROM Table1
SELECT *, 10 FROM Table1
SELECT 10, * FROM Table1
SELECT *, 'text value' FROM Table1
SELECT COUNT(*) FROM Table1
SELECT DISTINCT Column1 FROM Table1
SELECT Variable1 AS Label, AVG(Variable1) AS Value FROM Datalogger1 AS A UNION JOIN (SELECT Variable2 AS Label, AVG(Variable2) AS Value FROM Datalogger1 ORDER BY Label ASC) AS B ON A.Label = B.Label AND A.Value = B.Value
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal