エイリアスを使用したダイナミックリンクを作成する
ダイナミックリンクを作成して、既存のエイリアスをショートカットとして使用します。ダイナミックリンクを使用すると、同じソース ノードを繰り返し検索する必要がなくなります。
- [プロジェクトビュー]で、ダイナミックリンクを介して設定するプロパティ値を含むノードを選択します。
- [プロパティ]の目的のプロパティで、を選択します。[ダイナミックリンクの追加]
- [エイリアス]フォルダーまたは[パネルローダー]フォルダーを展開して、表示するエイリアス ノードを選択します。エイリアスが指す情報モデルとダイナミックリンクのソース ノードが表示されます。ヒント:[ダイナミックリンク]ウィンドウでは、作成したエイリアスが[エイリアス]フォルダーに表示されます。[ダイナミック パネル]フォルダー内のエイリアスは自動的に生成されます。
- 目的のソース ノードを選択し、[選択]を選択します。
リファレンス ノードまたはリファレンス属性へのパスがプロパティに表示されます。
dynamic link
ご質問やご意見