自動生成 UI を開発する

モデル フォルダー内のオブジェクトのプロパティに基づいて、グラフィック要素が自動的に入力される UI を開発します。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
UIGeneratedFromModel.zip
アプリケーション例
前提条件
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal