SVG 画像を置き換えるボタンを開発する

ランタイムに SVG 画像を変更するボタンと NetLogic を作成します。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ReplaceImage.zip
アプリケーション例
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal