翻訳をインポートするためのソリューションを開発する
OPC UA 通信を使用して、別のプロジェクトから翻訳をインポートします。
アプリケーション例 - クライアント、ログインフォーム

アプリケーション例 - クライアント、ログインしているイタリア人ユーザー

アプリケーション例 - クライアント、ログインしている米国人ユーザー

注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ImportTranslations.zip前提条件
- サーバー プロジェクトを作成します。「ローカル プロジェクトを作成する」を参照してください。
- クライアント プロジェクトを作成します。「ローカル プロジェクトを作成する」を参照してください。
ヒント:
クライアント プロジェクトは、サーバー プロジェクトからデータをインポートします。
- サーバー プロジェクトを開発するには
- インターフェイス要素を配置する。
- プロジェクトを保存する。
- クライアント プロジェクトを開発するには
- インターフェイス要素を配置する。
- プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例

[実行]
ご質問やご意見