現在の日付と時刻を表示するラベルを開発する

ClockLogic またはシステムによって公開される変数へのラベルとダイナミックリンクを作成して、ランタイムに現在の日付と時刻を表示します。
アプリケーション例
ランタイムに現在の日付と時刻を表示するアプリケーション。
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
DisplayCurrentDateTime.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal