アプリケーション インターフェイスを作成する
データベースにデータを挿入するためのボタン、データベースを照会するためのボタン、およびクエリ結果を表示するラベルを作成します。
- [挿入] ボタンの作成:
- [プロジェクトビュー]で、[UI]を展開します。
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、InsertButtonを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をInsert Random Dataに設定します。
- [クエリの実行] ボタンの作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、RunQueryButtonを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をDisplay Query in Labelに設定します。
- クエリ結果ラベルの作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、QueryResultLabelを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をQuery Results...に設定します。
- インターフェイス要素を配置する。

ご質問やご意見