データベースを作成する

クエリを開始する前に、データストアにテーブルを追加する必要があります。
  1. [プロジェクトビュー]
    [データストア]
    を右クリックし、
    [埋め込みデータベース]
    または
    [ODBC データベース]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [テーブル]
    の横にある
    Add
    を選択します。
  3. Int16、Int32、および Float データタイプの 3 個のテーブル列を追加します。
    1. 作成したテーブルで、
      [列]
      の横にある
      Add
      を選択します。
    2. 列の横にある
      [BaseDataType]
      を選択し、
      [Int16]
      を選択します。
    3. [列]
      の横にある、
      Add
      を選択します。
    4. 列の横にある
      [BaseDataType]
      を選択し、
      [Int32]
      を選択します。
    5. [列]
      の横にある
      Add
      を選択します。
    6. 列の横にある
      [BaseDataType]
      を選択し、
      [Float]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal