インターフェイスを NetLogic と統合する
ボタンを選択したときに、ボタンがラベル テキストの変更をトリガーするようにします。
- [プロジェクトビュー]で、[ボタン1]を選択します。
- [イベント][MouseClickEvent]の横にあるを選択し、 を選択します。
- [labelNodeId]と[ラベル1]の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見