ラベルテキストを設定する NetLogic を開発する
このランタイム NetLogic は、ラベルのテキストを変更します。NetLogic は、MouseClickEvent イベントでトリガーできます。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- NetLogic を開発するには
- [プロジェクトビュー]で、[NetLogic]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- NetLogic をダブルクリックします。外部コード エディターが開きます。
- 既存のRuntimeNetLogic1クラスを次のコードで置き換えて、NetLogic を編集します。「NetLogic を編集する」を参照してください。#region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
- コードを保存します。
ご質問やご意見