監査用のイベントロガーを開発する
記録するロガーの開発
サンプルアプリケーションは、関心のあるイベントに関する以下のデータを収集します:
- イベントソース (イベントがリッスンされるプロジェクトノード)
- イベントを生成するユーザーの ID
- イベントの日時
- 属性値の変更 (編集前と編集後)
アプリケーション例

注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
AuditDemoSingleTable.zip前提条件
- プロジェクトを開発するには
- イベントを生成する機能を追加します。参考までに、他のサンプルプロジェクトを参照してください。たとえば、ログイン ウィンドウを追加します。
- イベントロガーを作成して構成します。「イベントロガーを追加する」を参照してください。
- アプリケーション インターフェイスを作成し、プロジェクトと統合します。参考までに、サンプルプロジェクトを参照してください。
- インターフェイス要素を配置する。
- プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例

[実行]
ご質問やご意見