アナログ変数を作成する
温度を示すアナログ変数を作成します。
- [プロジェクトビュー]で[モデル]を右クリックし、 を選択します
- 変数の構成:
- [プロパティ]で[アナログ変数1 (Float)]プロパティ値を50に設定します。
- プロパティ値の横にある<なし>を選択し、[温度: 華氏度]を選択します
- [EURange]で[下限]を-10に設定します。
- [上限]を60に設定します。
- [制約]を[真]に設定します。
ご質問やご意見