Motor オブジェクトを作成する

モーターオブジェクトを作成して、パネルインスタンスにサンプルデータを入力します。
  1. モータータイプを作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [オブジェクト]
      を選択します。
    2. オブジェクトにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Motor
      と入力します。
    3. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択し、
      [変数]
      を選択して、変数を選択します。
    4. 変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Speed
      と入力して変数の名前を変更します。
    5. [タイプビュー]
      で、
      [モデル]
      をダブルクリックします。
    6. [プロジェクトビュー]
      から、
      [タイプビュー]
      [タイプ]
      フォルダーに
      [Motor]
      をドラッグします。
    [プロジェクトビュー]
    に、
    [Motor (type)]
    [MotorInstance]
    が表示されます。
  2. モーターインスタンスを作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [MotorInstance]
      にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Motor1
      と入力します。
    2. [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [タイプ]
      [Motor]
      を選択します。
      [プロジェクトビュー]
      [Motor2]
      が表示されます。
    3. 各モーターインスタンスの
      [プロパティ]
      で、任意の
      [速度]
      の値を設定します。
  3. Motor_Ext タイプを作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [オブジェクト]
      を選択します。
    2. オブジェクトにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Motor_Ext
      と入力します。
    3. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択することによって 2 個の変数を追加し、
      [変数]
      を選択します。
    4. 各変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。
      • Acceleration
      • Power
    5. [プロジェクトビュー]
      で、
      [Motor_Ext]
      [タイプビュー]
      [タイプ]
      フォルダーにドラッグします。
    [プロジェクトビュー]
    に、
    [Motor_Ext (type)]
    [Motor_ExtInstance]
    が表示されます。
  4. Motor_Ext インスタンスを作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      Motor_ExtInstance
      にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Motor1_Ext
      と入力します。
    2. [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [タイプ]
      [Motor_Ext]
      を選択します。
    3. [プロジェクトビュー]
      で、
      Motor_Ext1
      にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Motor2_Ext
      と入力します。
    4. 各 Motor_Ext インスタンスの
      [プロパティ]
      で、任意の
      [Acceleration]
      [電力]
      の値を設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal