アラームグリッドを構成する
アラームのステータスをリアルタイムで表示するテーブルを追加します。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Alarm Gridを検索します。
- [コンポーネント]で、[アラームグリッド]を[プロジェクトビュー]の[Page2 (type)]にドラッグします。[アラームグリッド1]が[Page2 (type)]に表示されます。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[アラームグリッド1]を選択します。
- [プロパティ]で、[水平方向の配置]を[ストレッチ]に設定します。オブジェクトの幅は、ランタイムにコンテナに合わせて調整されます。
Page2 のアラームグリッド1

ご質問やご意見