アラーム イベントロガーを構成する
アラームに関連する過去のイベントに関するログをデータベースに格納します。
- [プロジェクトビュー]で[データストア]を右クリックし、 を選択します。
- [埋め込みデータベース1]にカーソルを合わせ、を選択し、AlarmDBを入力します。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Alarms Event Loggerを検索します。
- [コンポーネント]で[アラームイベントロガー]を[プロジェクトビュー]の[ロガー]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で[アラームイベントロガー1]を選択します。
- [プロパティ]で[データベース]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見