アラームのシミュレーションを行うスイッチを構成する

Motor1 アラームのシミュレーションを行うスイッチを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [Page2 (type)]
    をダブルクリックします。
  2. [Page2 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [スイッチ]
    を選択します。
  3. [プロパティ]
    [チェック]
    [Motor1Alarm]
    変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  4. エディターで、好みに応じて
    [スイッチ1]
    を配置します。
Page2 の下部でアラームのシミュレーションを行うスイッチ
ランタイムに、スイッチを切り替えてアラームをトリガーします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal