デジタルアラームを構成する
ランタイムに Motor1 の問題について警告する簡単なブール値アラームを構成します。
ヒント:
デフォルトでは、デジタルアラームは
入力変数
が 1 になるとトリガーされます。- [プロジェクトビュー]で[アラーム]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[入力変数]と[Motor1Alarm]変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [メッセージ]に警告メッセージを入力します。たとえば、Motor1 alarmと入力します。
ご質問やご意見