変数を作成する

モータ アラーム、温度、および個々の成分を定義する変数を作成します。
ヒント: 変数を手動で作成する代わりに、オフライン モードでコントローラ変数をインポートできます。「コントローラ変数をインポートする」を参照してください。
  1. [プロジェクトビュー]
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [変数]
    を選択して 5 個の変数を作成します。
  2. 各変数にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. [プロジェクトビュー]
    [Motor1Alarm]
    を選択します。
  4. [プロパティ]
    で、
    [Int32]
    を選択し、
    [Boolean]
    を選択します。
    変数値のタイプがブール値に変わります。これは、後で構成するデジタルアラームに必要です。
モデルノード
変数の場所をメモします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal