ネットワーク ポートの構成

ファイアウォールとポートを構成して、通信が成功するようにします。ユーザー設定可能なポートのデフォルト値と、
FactoryTalk Optix
がインバウンド接続とアウトバウンド接続に使用するポートの包括的なリストを確認してください。
ヒント: ポート 80 と 443 は、OptixPanels や組み込み型エッジ演算モジュール (Embedded Edge Compute Module, EECM) などのデバイス用にすでに構成されている可能性があります。

FactoryTalk Optix モジュール

  • WebPresentationEngine
    • プロトコル: このポートは設定可能です。[プロトコル] が空白の場合、ポートにはプロトコル構成が反映されます。
      • HTTP に設定した場合: 80/TCP
      • HTTPS に設定した場合: 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • 固定ポート: 49100/TCP
  • 通信ドライバ
    • RA EtherNet/IP ドライバ
      • ポート: 44818/TCP
    • Modbus
      • ポート: 502/TCP
    • Melsec FX3U: PLCのTCPポートを構成します。
      • デフォルトポート: 1034/TCP
    • Melsec Q: PLCのTCPポートを構成します。
      • デフォルトポート: 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • ポート: 44818/TCP
    • Omron FINS
      • ポート: 9600/TCP
    • S7 TCP
      • ポート: 102/TCP
    • S7 TIA
      • ポート: 102/TCP
    • TwinCAT
      • ポート: 851/TCP
    • CODESYS
      • ポート: 1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • ポート: 1433
    • MySQL
      • ポート: 3306
  • ユーザー認証
    • LDAP: ドメインサーバーアドレスで構成可能
      • デフォルトポートは 39 です。
    • AD: このポートは設定可能です。[AD] が空白の場合、ポートにはプロトコル構成が反映されます。
      • デフォルトポートは 39 です。
  • OPC UA
    • サーバー: ユーザーによる構成が可能
      • デフォルトポート: 59100/TCP
    • クライアント
      • ポートは、送信元サーバーの構成によって異なります。
  • FTRA サービス
    • ポート: 5000/TCP、14273/TCP、および 5936/TCP
  • FT ハブ
    • FactoryTalk Optix はクライアントとして動作し、すべての接続でランダムなポートを使用します。

TemplateLibrary の外部モジュール

  • MQTT (PushAgent および MQTTLogic):
    サーバーの構成に応じて、次のポートを構成します。
    • 標準: 1883/TCP
    • 安全: 8883/TCP
  • メール (AlarmsWithEmailNotification):
    サーバーの構成に応じて、次のポートを構成します。
    • SMTP
      • 57/TCP、25/TCP、または 465/TCP
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal